This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:无法将驱动程序软件安装到 PC

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669349/ldc1612evm-failed-to-install-driver-software-to-pc

器件型号:LDC1612EVM

您好、E2E、

请帮帮我! 我已尝试将 LDC-EVM 工具安装到我的 PC。 GUI "传感解决方案 EVM GUI-1.9.4"没有问题。 接下来、我使用 EVM 连接到 PC。 但是、我的 PC 安装驱动程序软件失败。

这是因为我的 PC 设置不合适吗?
是否有相同的情况和解决方案?

PC 的操作系统是 Win-7 Pro SP1。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您是否已尝试扫描设备管理器上的硬件更改或使用计算机上的其他 USB 端口?

    如果器件在器件管理器上显示为除 EVM 以外的任何内容、则表示您缺少驱动程序。 在这种情况下、请尝试使用器件管理器和 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2中的驱动程序手动安装驱动程序  

    最棒的

    Jiashow