This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:如何显示 DebugP_log0消息?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669480/ccs-awr1642boost-how-to-show-debugp_log0-message

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、  

我在  MMWAVE_SDK_01_01_00_02中使用 mmwDemo、 希望能够使用 默认配置 设置配置电路板(每次为电路板上电时无需重新配置)。  

如果 mmwDemo 执行  guiMonitor -1 0 0 0 0 0 0、则 AWR1642崩溃; MSS 上的崩溃点将消息写入 DSS、后者调用  Mailbox_write()

如果 I STEPInto Mailbox_write()在 TI-RTOS 驱动程序中使用 CCS 断点。 命令 guiMonitor 已通过。 MSS 从 DSS 接收到 RetVal。

然后、AWR1642在  cfarCfg -1 0 8 4 0 7510上崩溃(接下来是  guiMonitor -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0)、在 Mailbox_write()上的崩溃点是相同的。

请问如何在函数 Mailbox_write()中显示调试消息? 例如 DebugP_log0、 DebugP_log1、 DebugP_log2、...

是否可以在函数 Mailbox_write()中添加延时时间?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅毫米波 SDK 用户指南

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我找到了。 谢谢