This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214距离问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669189/fdc2214-fdc2214-distance-problem

器件型号:FDC2214

FDC2214可以检测到最大距离?  它是否可以达到300mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FDC2214的检测范围取决于3个主要因素:

    1. 传感器尺寸:较大的传感器具有更长的检测距离。 有关更多信息、请参阅以下应用手册: http://www.ti.com/lit/pdf/SNOA940
    2. 目标的容性程度:可以在距离较小物体较远的位置检测更大的物体、因为它会向器件产生更大的电容偏移
    3. 系统中的噪声级别:系统中的噪声量较小、允许您拾取更小的信号、从而实现更远的检测范围。 通常、噪声取决于传感器组件的质量、基准振荡器和测量长度。
      1. 传感器组件:使用诸如 PCB 螺旋电感器等高 Q 传感器组件、用于传感器的小值 C0G 电容器可提供非常稳定的振荡器。  
      2. 基准振荡器:使用一个高质量外部振荡器将减少输出代码的变化、特别是与内部振荡器相比。 关键参数是标称频率和频率稳定性。  FDC2214EVM 使用一个40MHz 振荡器、此振荡器的频率稳定性由 CT 电子组件(625L3C040M00000)提供、此振荡器具有±50ppm 的频率稳定性。
      3. 测量时间长度:这由 RCOUNT 控制。 具有更高的 RCOUNT 意味着采样时间更长、从而为器件提供更多的时间来进行稳定/精确的测量。 请参阅以下应用手册以更好地了解该解决方案: http://www.ti.com/lit/pdf/SNOA944 

    确定检测范围的最佳方法始终是购买 FDC2214EVM 并使用更大的传感器表面面积进行测试。 传感器可由多种导体构成、例如 PCB 层的铜平面、铝箔或铜带。  

    希望这有助于您找到正确的方向!

    此致、

    Luke