请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1243、
您好!
我刚刚开始使用 AWR1243升压评估模块。 我根据要求连接了电源。 并使用微型 USB 电缆将电路板连接到我的 PC。
我正在尝试在毫米波演示可视化工具上查看仿真。 它可以正确检测硬件。 => "COM5:115200、COM4:921600硬件已连接".... 在 Setup Details (设置详细信息)中,对于选项"Platform"(平台),只有选项... xWR14xx 和 xWR16xx。 当我选择 Platform =>'xWR14xx'时,硬件会连接,而对于选项'xWR16xx',硬件不会连接。
成功连接硬件后,我在“场景选择”中设置参数,然后单击“发送配置到毫米波设备”选项卡...... 理想情况下、我应该在"Console Messages"选项卡中看到命令的执行。 但我看到了噪声。 此外、可视化工具的"绘图"部分中没有图形!!
毫米波演示可视化工具是否支持用于仿真的 AWR1243BOOST?
如果是、我应该如何继续?
谢谢、
GP