This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:应对瞬时波动

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669408/tdc1000-tdc7200evm-deal-with-momentary-fluctuations

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我附加了从 GUI 导出的流量测量数据。 DelTOF 在某些位置有一些峰值、影响测量的总水速。 根据等式 V=(DelTOF*c^2)/(2L)、速度应该只在峰值出现时发生变化。 如果我忽略这些峰值、那么剩下的是更平滑的数据。 我的方法是否正确以获得更好的流量测量? 我能否直接改变 TDC1000的某些参数(AutoZero_Period、TOF_TIMEOUT_CTRL、时序_REG 等)以更改窗口并忽略这些峰值?

此致、

Prudhvi Sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些尖峰很可能是由其中一个换能器未接收到信号或振幅太小而无法获得 STOP 信号所导致的。 您可以调整 PGA 增益(向上)和/或回波质量阈值(绝对值向下)、以确保信号每次都生成 STOP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    感谢您的支持。 当我在代码中实现这一点时、如果我忽略这些值(因为它们非常少)、我可以改善最终输出? 但是、在接收到的速度数据中、它是如何生效的? 这是因为在 GUI 中选择了平均值计算吗?

    此致、
    Prudhvi Sagar