This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:高湿度(80%)下的长期稳定性(寿命范围)

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669357/tmp116-long-term-stability-life-span-under-high-humidity-80

器件型号:TMP116

大家好

如果我们问 TMP116、您会介意吗?

我们希望了解 高湿度(80%)下的长期稳定性(寿命范围)。
在这种情况下、您有数据吗?
或者、高湿度是否 对长期稳定性(寿命)没有影响?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    所有 TI 产品在发布前都要经过一系列资质认证测试。 为了符合发布条件、器件必须在经受资质认证测试的压力后满足数据表规格。 在 TMP116数据表中、有一个有关长期稳定性的注释、其中引用了150C 下300小时的时间。 这是我们的加速老化认证测试。 TMP116通过的另一项鉴定测试是在130C 和85% RH 下96小时。

    谢谢、