This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:启动毫米波演示可视化工具时、会重复请求安装 TI 的"Co可能 代理"

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668439/iwr1443boost-ti-could-agent-installation-is-requested-repeatedly-when-launching-mmwave-demo-visualizer

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

我尝试使用毫米波演示可视化工具运行 IWR1443BOOST、但未成功。
当我启动 mmWaveDemo Visualizer 时、即使我多次安装 TI Cloud Agent  、也会再次请求安装...

可以帮助解决此问题吗?

我的演示环境是:
Chrome 版本64.0.3282.186 (官方版本)(64位)
Windows 10 Pro 版本1703操作系统内部版本15063.909
Panasonic 笔记本电脑(CF-SZ6)

TICCAGONGUSBridge 显示在 Chrome 的右上角。 在"管理扩展 TICloudAgent 桥接器3.0.5已启用"中、未选中"允许匿名"、并且未启用所有其他扩展。

我的 PC 可以正常识别 IWR1443BOOST。 在设备管理器中、确认以下端口正常运行:
XDS110类应用/用户 UART (CM11)
XDS110类辅助数据端口(COM10)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用另一台 Windows10笔记本电脑。 TI Cloud Agent 安装顺利、可视化工具成功运行。
    这可能是因为我的 PC 有两个用户帐户。 一个是我:一个用户、另一个是管理员。 另一方面,只有一个用户帐户设置为另一台 Win10笔记本电脑。 要将任何应用程序安装到我的 PC、需要管理员的 ID 和 PW。 当然、当我将 TI Cloud Agent 安装到我的 PC 时、我知道并使用了它。
    这两个用户帐户(一个用户、一个管理员)案例是否会导致此问题? 如果是、是否有办法避免这种情况?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katsuhiro、

    您可以尝试重新安装浏览器并重试。

    如果在线可视化工具在连接 EVM 时仍然有一些问题、您可以下载离线版本。 下载链接是

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    非常感谢。
    下载版本运行良好。 我的问题已解决。

    我找到了另一种解决方案:
    使用"以管理员身份运行"启动 Chrome。
    >右键单击 Windows 开始菜单中的 Google Chrome > etc>"以管理员身份运行"。
    这可能有助于使用其他浏览器基本应用程序。

    此致、
    健弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Katsuhiro、

    感谢您的方法。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Wesley。