This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818模拟输入端接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668906/afe5818-termination-at-the-analog-input-of-afe5818

器件型号:AFE5818

您好!

超声波扫描仪开发的接收端使用了多个 AFE5818。

AFE5818的模拟输入引脚是否需要额外的板载终端?

此处附上了 AFE 输入端的原理图、请进行验证

是否可以从原理图中移除可选49.9E 电阻器(阻抗匹配)和10uH 电感器(直流移除)?

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    原理图看起来不错。
    如果您的电路板中还有位置、则可以保留电感器的封装尺寸、以防您看到任何直流信号并希望将其移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Praveen

    此致