This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:在将多个器件连接到 SPI 端口时、如何在复位后确定 SPI 总线状态?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668857/afe4400-how-to-determine-spi-bus-state-after-reset-when-connect-multiple-devices-to-the-spi-port

器件型号:AFE4400

大家好、

客户想要 将多个器 件连接到 SPI 端口、但在复位所有 AFE4400后、DIGOUT_TRISTATE 变为零、总线将由多个 SPISOMIS 驱动。

我相信这会导致总线状态问题、对吧? 如何避免这种情况?

谢谢、此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    复位后,它们可以在所有器件中设置 DIGOUT_TRISATE 位。 这是可能的、因为对于 SPI 写入、只需要 SCLK、STE 和 SIMO。
    此外、在从一个器件读取数据时、仅针对该器件复位该位。 在读取后、同样为器件将该位设置为高电平。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin,您好

    感谢您的快速回复。 我建议客户尝试这种方法。

    此致、
    Marc