主题中讨论的其他器件: TDC1000、 TDC7200
大家好、
我想设置一个传感器来测量小气腔(1x1cm)中的声速。 是否可以使用
PGA460如何使用两个单独的传感器设置 ToF 测量?
对于这种测量、是否有任何推荐的 PGA460配置?
是否有关于小型超声波传感器的任何建议?
还是应该改用 TDC1000?
任何类型的建议都是有益的。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想设置一个传感器来测量小气腔(1x1cm)中的声速。 是否可以使用
PGA460如何使用两个单独的传感器设置 ToF 测量?
对于这种测量、是否有任何推荐的 PGA460配置?
是否有关于小型超声波传感器的任何建议?
还是应该改用 TDC1000?
任何类型的建议都是有益的。 谢谢你。
您好、Bastiaan、
正如我的同事提到 的、如果您计划使用两个换能器、PGA460和 TDC1000都将在极短的距离内工作。
PGA460 是一款比 TDC1000更复杂的器件。 它将直接输出飞行时间、它包含一个温度传感器、可用于计算声速。 它还具有一个具有可编程带通滤波和数字增益的数字信号处理块。 与 TDC1000相比、PGA460具有更多的信号调节选项。 如果 您想使用各种信号调节选项进行实验、可在此处找到 PGA460评估模块。
对于 PGA460 配置、高频双稳态传感器对最适合您的1cm 范围要求。 高频率将确保您具有足够的分辨率、以满足您的声音计算速度。 如果您的气体室非常纯净、您可以使用开顶式换能器、这种换能器比闭顶式换能器更敏感。 如果存在碎屑风险、应使用闭顶式换能器。 借助开放式顶部传感器,您可以使用全桥驱动器,因为您不需要变压器的高电压能力即可进行此类短距离测量。 如果使用闭顶式换能器,则需要使用变压器来驱动它们。 有关建议配置的更多详细信息、请参阅《PGA460超声波模块硬件和软件优化指南》的第3节。
您可以在 此处找到空气耦合超声波传感器及其规格的列表。
此致、