This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线圈设计

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668799/coil-design

我是 Karthik、Rp=620ohm 是否足以用于并联的55匝线圈和1uf 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LDC1000支持798Ω Ω 的最小 Rp。 620Ω Ω 的值低于最小值。 您可以减小电容器值以改善 RP。 此外、在计算传感器值时、您需要查看电感、而不仅仅是匝数。 您可以参阅以下有关设计电感式传感器的应用手册: www.ti.com/.../SNOA930
    电感和电容的组合将使用上面应用手册中的公式1告诉您预期的传感器频率。 LDC1000支持5kHz 至5MHz 之间的传感器频率。
    您还可以找到更多可帮助您更顺利地进行设计的应用手册:
    www.ti.com/.../analoguetechdoc_hh.tsp
    我将特别从 LDC 器件选择指南开始: www.ti.com/.../snoa954
    此致、
    Luke