This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:DRV5032始终开启?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, DRV5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668788/drv5032-drv5032-always-on

器件型号:DRV5032
主题中讨论的其他器件: DRV5023

您好!  

我想检查 DRV5032是否始终开启? 还是可以将其配置为始终开启?

谢谢、此致、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Kum Hoo Lee、

    感谢您关注 TI。 如果为 DRV5032的 Vcc 和 GND 引脚提供1.65V 至5.5V 之间的电压、则器件将通电。

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Kum Hoo、

    我应该澄清我之前的答复。 通电后、DRV5032将根据其指定的磁采样频率(例如、FB 版本通常为5Hz)更新其输出。 因此、DRV5032FB 每200毫秒就会退出低功耗睡眠模式、并主动测量 t_active 秒的磁场(对于所有 DRV5032版本、为40微秒)。 输出将锁定并保持此值、直到下一次读取。 这在数据表中的图17中的第8.3.2.4节中进行了说明。

    总体而言、这就是 DRV5032将始终运行的方式、无法将其配置为持续感应磁场并实时更新其输出、否则功耗将增加。 如果您对持续更新其输出的数字开关霍尔效应传感器感兴趣、则可以查看 DRV5023。

    感谢您选择 TI、如有任何疑问、请将问题发送回论坛。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用