This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:暴露于重光下时数据冻结

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668803/hdc2010-data-freezes-when-exposed-to-heavy-light

器件型号:HDC2010

大家好、我对 HDC 2010进行了一些测试。 在我的应用中、HDC 未被发现。 该传感器非常靠近50W 灯泡、因此光线会直接照射在传感器和 PCB 之间。 当我打开灯泡时、传感器冻结。 传感器正在响应、但数据不变。 当我关闭灯泡时、传感器开始发送正确的数据。

您是否遇到过此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一部简短的电影,展示了问题: https://youtu.be/irrB3RQpjww

    //编辑

    当我在每次转换前执行软复位并使 HDC 接近灯泡时,它显示-40*C 和湿度0%

    传感器似乎无法在强光下执行转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy kolimator、

    你是对的。 使用 HDC 器件时、有正确的处理和存储程序、下面的文档对此进行了更好的说明。 此外、我还包括了一个电流更大的数据表中的一个片段、其中介绍了使用这些传感器时所需的条件。

    存储和处理: www.ti.com/.../snia025.pdf

    湿度传感器在存储、处理和环境暴露方面需要特别小心。 当传感器暴露在外时、必须特别小心、因为任何颗粒、蒸汽等可能会污染传感器、从而损坏读数。 长时间暴露于紫外线灯、可见光或高浓度化学蒸汽可能会改变 RH 输出、因此应避免这种情况。 在制造、运输和操作过程中、应避免长时间暴露于高浓度的聚积溶剂蒸汽中。 除了这些处理要求外、传感器在将器件安装到 PCB 上时还需要特定的标准回流焊。 该传感器符合 IPC/JEDEC J-STD-020标准的焊接曲线要求、峰值温度为260C。

    此致、
    Matt