This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP708:要求 TMP708 I2C 毛刺脉冲规范

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP708, TMP108, TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668413/tmp708-asking-for-the-tmp708-i2c-glitching-spec

器件型号:TMP708
主题中讨论的其他器件: TMP108TMP75

大家好、

您是否具有 TMP708 I2C 毛刺脉冲功能规格?

谢谢、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    您必须感到困惑、因为 TMP708没有 I2C 接口。 您是否正在寻找 TMP108?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、
    抱歉、出现拼写错误。 器件型号为 TMP75。

    谢谢、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    TMP75旨在满足 FS 和 HS 模式下 TSP 的 NXP I2C 规范。 请参阅 NXP 的 UM10204文档的第47页和第51页。 为了实现这一点、TMP75具有输入滤波器、当接收到 HS 模式命令时、输入滤波器会发生变化。 此操作在 TMP75数据表第12页的第7.3.2.7节高速模式下进行了说明、并且符合 NXP 文档第40页上描述的行为。


    谢谢、