请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1642
您好!
我正在使用 IWR1642进行简单的物体检测。 我能够读取从 IWR1642 EVM 接收到的数据的数据端口。
我在数据端口上接收到的数据、我已解析(使用 python)并按- https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/4201.DataStructure_5F00_table.pdf 进行格式化
数据以我能够正确接收和解析的8字节魔法字开头。 我以同样的方式读取了其他字节、数据与毫米波可视化工具中检测到的对象不匹配。
我要附加程序(python)接收的数据以及毫米波可视化工具中检测到的对象(零多普勒的 XY 图和距离)的图片。
可视化工具显示了4个检测到的对象,分别位于(-0.302,0.434)、(-0.62,0.725)、(-0.843,0.955)...
如果坐标与 Visualizer 中的坐标不匹配、我的程序将显示5个检测到的对象