请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 工具/软件:Code Composer Studio
你好
我们在 mmw 检测中使用 IWR1642、我们的 cherp 周期为60us、帧中有64个 cherps、
我们将一个发射天线和四个接收天线用于角度检测、因此相位信息 非常重要。
64个电阻器的每个信号应具有相同的初始相位、但我们测试 了几次、 相位 不同。
在 3.6ms (60us * 64)内、相位改变了2度、并 随着 温度升高而持续变化。
在 IWR1642的数据表中、这是一个采用 BSS 封装的温度传感器、并且有 一个频率和温度范围内的自动校准系统。
我的问题是 ,
温度校准的工作原理是什么?
是否有任何 API 可供我们获取温度传感器的信息?
差动器中的相位精度是多少?
非常感谢