This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:在不使用 USB 的情况下读取 UART 器件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668271/iwr1642boost-reading-the-uart-part-without-usb

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好!

我带来了用于车辆检测的 IWR1642升压 EVM。 我尝试了毫米波可视化工具、能够在 X-Y 图和多普勒图中检测到所需的物体。  

现在、我想使用微控制器获取检测到的物体的数据。 我知道该 EVM 具有 UART 端口、但即使可视化工具正在运行、也看不到来自该端口的数据(使用示波器进行检查)。  

连接微控制器的最佳方式是什么、该微控制器没有用于读取数据的 USB 端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anup、您好!

    您能否确认使用示波器探测哪个引脚?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、您好!

    您可以在 J6连接器中使用 PIN5和 PIN7。

    但 R166和 R169已断开连接、您应该连接这2个电阻、然后断开 EVM 上的 R128和 R129。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 J6接头引脚5 (Tx)和引脚7 (Rx)上进行探测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5187.4201.DataStructure_5F00_table.pdfI尝试了2项操作

    首先、我连接了 R166和 R169电阻器、当我按下"发送配置到毫米波器件"按钮时、能够看到在 Tx 和 Rx 引脚*仅*上发送和接收一些数据。 当切换到 Visualizer 中的"plot (绘图)"选项卡时、我在 Tx 或 Rx 引脚上没有数据。

    我本来希望有一个数据流(采用随附文件中给出的格式)、但我在 Rx 引脚上没有数据。  

    2.我断开了 R128和 R129电阻器、但仍然无法从 Tx/Rx 引脚读取任何数据。 我是否需要使用 Tx 和 Rx 引脚发送一些配置信息? 这样做有何办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、您好!

    要 将 Visualizer 与外部 UART 配合使用、数据如下所示:

    配置端口:PC -> RS232_RX (J6中的 PIN7)-> RS232_RX (IWR1642)

    数据端口:AR_MSS_LOGGER (IWR1642)-> AR_MSS_LOGGER (J5中的 PIN9)-> PC

    当您单击"Send Config to mmDevice"时、您可以探测 RS232_TX 和 RS232_RX 中的数据。

    当雷达正在测量时、您可以探测 AR_MSS_logger 中的数据。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我连接了 R26电阻器、现在我能够探测来自 AR_MSS_logger 的信号。
    谢谢。