请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
尊敬的同事: 抱歉、对于哑铃问题、我们是超声波测量领域的新手。
我们最近购买了 TDC1000 + TDC7200EVM 板来学习此主题。
TDC7200封装中有超声波换能器、但已损坏。 因此、我们将使用频率为1MHz、直径为15mm 的中国换能器进行测试。
测试台、如您的手册中所示-带水的塑料箱。 它可以正常工作、但直到达到106 mm 水平。
对于不同的 TDC1000设置、它始终具有106 mm 的相同限制。 上图-向测试水箱添加水后的最后一次接收数据。
它是 EVM7200限制还是我们必须寻找另一个 PZT 传感器?
非常感谢、Anatoly。