This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA460的最大测量距离

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668475/pga460-the-max-measurement-distance-for-pga460

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他器件:TDC1000

大家好、

客户需要为 盲板导航应用选择超声波 AFE。 测量距离应在空气中达到6m。

我想确认 PGA460、PGA450和 TDC1000在空气中的测量距离是多少。

PGA460能否满足客户的应用要求? 我还需要获取传感器频率范围。

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    测量距离在很大程度上取决于传感器选择和驱动拓扑。 TDC1000的最大范围(受回波监听周期限制)单程约为1.2m (2.4m 往返)、但由于 TDC1000的直接电压驱动较小、即使达到该数值也很困难。

    通常、对于所有空气耦合距离测量应用、PGA460是 TDC1000的正确选择。 从监听长度的角度来看、PGA460当然可以在空气中测量长达6m 甚至更远的距离。 但是、如上所述、这在很大程度上取决于整个系统、包括传感器、驱动拓扑以及目标类型和尺寸。 我已通知 Akeem、他可以更好地帮助您了解这些变量、以帮助客户。

    此致、