This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP175:Qualcomm 平台的驱动程序

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668300/tmp175-driver-for-qualcomm-platform

器件型号:TMP175

你(们)好。

在 TMP175的"工具和软件"页面下、我找到了用于 LM75的 Linux 驱动程序。  

我的客户要求一个能够与 Qualcomm Snap Dragon 845配合使用的驱动程序、我怀疑我们可能没有这种驱动程序。

但是、我想、如果实际需要驱动程序、或者我们只需通过 I2C 与器件进行通信?

如果是、为什么提供 Linux 驱动程序?

您会建议什么?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    很难为我们的产品提供驱动程序、因为该软件非常特定于给定架构上的 I2C 主器件实现。

    TI 未创建 Linux 驱动程序。 此软件由开源社区创建、包含在 Linux 内核的源代码分发中。 我们在产品页面上链接到它、以告知客户 Linux 内核中内置了对我们产品的支持。

    您客户的 Qualcomm 平台实际上可能使用 Linux 内核。 Linux 内核由 Android 开源项目和许多其他项目使用。 如果是这种情况、他们可以配置其内核以使用提供的驱动程序进行编译。 或者、他们可以利用此示例(以及 TI 提供的其他示例)来帮助他们开发应用所需的解决方案。

    谢谢、