This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:信号链 CLI - API

Guru**** 2537980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/692432/ccs-awr1642-signal-chain-cli---api

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的目标是为 CLI 编写自定义配置命令-例如传感器启动/停止。

首先、它不需要任何功能。 输入后、只需使用"done"回显来识别该命令。

目前、我了解 C:\ti\mmwave_sdk_01_02_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\MSS 中的 cli.c 已添加到表中。

如何进一步处理输入?  

utils C:\ti\mmwave_sdk_01_02_00_05\packages/ti\utils\cli\src 下的 cli.c 标记了 UART 流并确认了 Don/Error。

mmwavelink.h 如何进一步将函数解析为 API 调用

任何指导都将获得支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在处理什么应用?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用的程序或最终应用程序?

    我希望在首次测试中构建、制作和闪存新的演示二进制文件。 输出显示在毫米波演示可视化工具 CLI 中。
    之后、应使用 DEVPACK 对捕获演示应用类似的更改、以进一步处理数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了提供更新。

    在 Demo cli.c 中编写一个带有返回0的虚拟函数、该函数会在 utils 下传递给 cli.c 中的 tokenizer。

    我遵循了毫米波 SDK 1.1用户指南4.5.1/2/3。 用于构建和刷写新的 xwr16xx_mmw_demo.bin

    现在显示该命令并在 CLI 中确认为 Done (完成)

    但是、我仍然不了解如何将命令解析为 API 调用。

    此外、我在.c 文件中找到了一些 CLI 命令、但不是全部。 在哪里可以找到扩展名?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为、在代码中设置断点并单步执行它以了解它的工作原理会很有用。

    为此、您需要更新配置文件才能运行单个帧。

    请在 frameCfg 中将字段"帧数"设置为"1"。 可在 SDK 用户指南中找到 frameCfg 的定义

    谢谢你
    Cesar