This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安全雷达

Guru**** 2036120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, TIDEP-01000, IWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/689950/security-radar

主题中讨论的其他器件:IWR1642BOOSTTIDEP-01000IWR1642

你好

我可以将毫米波传感器评估板 AWR 升压用于 安全应用吗? 它可以检测到行走人员的距离是多少?

我想做一个能够检测200米范围内人员的报警系统、这是可行的吗? 如果不是、我可以从 itsa 发送器添加到射频放大器? 如果我在评估板之后购买 IC、我必须购买哪个板(Rogers 或 Arlon)和天线尺寸?

如果一个模块检测到30度、而如果我使用2个模块、那么两个模块检测到15度、角度分辨率是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我建议订购 IWR1642BOOST。 该传感器可检测距离长达100米的物体(包括人员)。

    还有一个人员计数参考设计、可对14米以外的人员进行计数和跟踪:TIDEP-01000

    如果有更多问题、请告诉我!


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将购买 iwr1642升压或 iwr1642毫米波捆绑有何区别? 什么还包括捆绑包?

    提前感谢