This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何计算四个 AWR1243级联系统的仰角分辨率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/689530/awr1243-how-to-calculate-the-elevation-angular-resolution-of-four-awr1243-cascaded-system

器件型号:AWR1243

在技术文档(AWR1243传感器:适用于新兴 ADAS 应用的高度集成76–81GHz 雷达前端)中、它提到 四个 AWR1243级联系统的仰角分辨率为14度(见第10页)。 但我想知道如何获得这个结果? 我需要详细信息、非常感谢。

 以下是技术文档的网站: www.ti.com/.../spyy003.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    角度分辨率将取决于天线设计。

    上述文档中提供的示例基于特定天线。 角度分辨率是通过将天线的视场与通道数进行深入探讨来确定的。

    例如、对于具有2TX 天线和4 Rx 天线的系统、通道数将为2x4 = 8

    如果天线的视场为120度、则角度分辨率为120/8 = 15度


    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 该文档指出有另一个用于计算角分辨率 θres =λ/Ndcos (θ)的公式。 其中 N 是 通道数、d 是 RX 之间的距离。

     λ θ θres d=2/k Ω 且 Δ L=0、则该公式将变为=2/N

    我能否使用上述公式(θres = 2/N)获得四个 AWR1243级联系统的仰角分辨率?

    如果可以、我想知道如何计算 仰角中的通道数(N)。 非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个线程、可以更好地解释角度分辨率

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/681263

    此主题包括您提到的公式。 它还包括 通道数量的定义。

     

    仰角中的通道数量将取决于天线设计。

     

    谢谢你

    Cesar



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打扰一下。 是否有关于四个 AWR1243级联系统天线设计的文档?
    我已经看到 AWR1243级联文档(www.ti.com/.../swra574a.pdf)、但似乎没有我要查找的可用信息。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在第3季度或第4季度发布级联天线设计参考文档

    目前尚不可用

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 感谢您的努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下。

    如果我们只看一个 AWR1243系统、如何计算仰角中的通道数(N)?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这将取决于用于海拔高度的 Tx 和 Rx 天线数量。 通道数将为 N_RX_Elev* N_TX_Elevation

    谢谢你
    Cesar