This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:AWR1443

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/691862/awr1443-awr1443

器件型号:AWR1443

您好!

AWR1443的信号带宽和调整带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您感兴趣的应用是什么?

    76GHz 至81GHz 的覆盖范围、提供4GHz
    带宽

    此信息在数据表中提供

    谢谢你
    Cesar