This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:查找 Tdc7201-Zax-EVM 程序的 Rasberry Pi 版本

Guru**** 2546570 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TDC7201-ZAX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/688701/tdc7201-zax-evm-looking-for-a-rasberry-pi-version-of-tdc7201-zax-evm-program

器件型号:TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他器件:TDC7201

我一直在使用 tdc7201创建激光雷达器件、但我需要一种将其连接到 Raspberry PI 的方法。 是否有任何人可以使用的接线图或 Raspberry PI 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您所要求的信息位于您从(e2e.ti.com/.../2328906)创建此主题的原始主题中。 提供了 TDC7201-ZAX-EVM 的引脚以及上一张海报与 Raspberry PI 的连接。 没有 TI 为 TDC7201创建的 Raspberry Pi 代码、但上一个帖子中的 Howard 似乎有所作为。 也许您可以联系他、看看他是否在某个地方提供了该信息。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott,我刚刚将 Raspberry Pi 3B Python 3驱动程序代码上传到 github.com/.../tdc7201.py3 。 在一些地方、这有点乏味、但我认为核心程序相当干净、坚固、我已经使用它进行了数千次测量。