This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA460

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/689059/pga460-pga460

器件型号:PGA460

大家好、团队成员

您能否对标记为绿线的波形进行一些解释? 为什么波形在图1中的波形下降时具有脉冲? 换能器 电压波形变化较大的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    您的图像附件似乎已损坏。 是否可以重新附加图像?

    根据您的问题、我怀疑您在询问传感器在行驶时的激励曲线与立即切换至监听之间的差异。

    频率和振幅的瞬时变化可能是由于传感器的机械谐振生效。 换能器具有可能不在中心位置的电气和机械谐振。 在电谐振条件下驱动换能器时、机械谐振会被抵消。 然而、当驱动器释放传感器时、机械谐振将生效。 可以根据变压器次级侧的外部无源匹配来缓解这种现象。  

    以下是一个示例、其中驱动程序在大约450us 时释放和移动:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akeem

    请参阅随附的图片。