主题中讨论的其他器件: TMP121
让我 来谈谈 CS 控制和转换时间之间的关系。
TMP123数据表介绍了以下各项、
应用程序的"与 TMP121通信"、第5页中进行了说明
TMP121和 TMP123在 CS 处于高电平时将温度持续转换为数字数据。 "
"为了更新温度数据、CS 必须保持高电平至少一个转换时间(最大320ms)。"
第3页中的电气特性图显示了
"转换周期最大为640ms "、"周期表示转换开始之间的时间。"
从这些内容中 、我认识 到 TMP123中的 A/D 转换结束、最大时间为320ms、输出时间从 TMP123开始、最大时间为320ms
我们已确定 将 CS 信号的周期设置 为640ms、并将持续时间设置为320ms。
但是、我们还确认了"与 TMP121通信"的最后一句 描述"每0.5s 开始一次新的转换。"
这种说法 使我们感到困惑 、是否转换时间不能由外部 CS 控制(信号)操作。
我们还能理解、 在 CS 上拉为高电平的情况下、TMP123每0.5s 开始一次新的转换吗?