This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP123:通过将 CS 拉为高电平、转换始终启动?

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP123, TMP121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/687724/tmp123-by-pulling-cs-high-conversion-always-starts

器件型号:TMP123
主题中讨论的其他器件: TMP121

让我 来谈谈 CS 控制和转换时间之间的关系。

TMP123数据表介绍了以下各项、

应用程序的"与 TMP121通信"、第5页中进行了说明

 TMP121和 TMP123在 CS 处于高电平时将温度持续转换为数字数据。 "

 "为了更新温度数据、CS 必须保持高电平至少一个转换时间(最大320ms)。"

第3页中的电气特性图显示了

 "转换周期最大为640ms "、"周期表示转换开始之间的时间。"

从这些内容中 、我认识 到 TMP123中的 A/D 转换结束、最大时间为320ms、输出时间从 TMP123开始、最大时间为320ms

我们已确定 将 CS 信号的周期设置 为640ms、并将持续时间设置为320ms。

但是、我们还确认了"与 TMP121通信"的最后一句 描述"每0.5s 开始一次新的转换。"

这种说法 使我们感到困惑 、是否转换时间不能由外部 CS 控制(信号)操作。

我们还能理解、 在 CS 上拉为高电平的情况下、TMP123每0.5s 开始一次新的转换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    当 CS 处于高电平时、TMP 将每0.5s 启动一次 A/D 转换、以便在保持温度信息最新的同时节省功耗。

    当 CS 处于低电平时、不会更新温度信息。 这是为了防止当前正在读回的信息损坏。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    感谢您的回答。

    我了解在将 CS 设置为高电平和低电平的情况下的行为。

    让我提出 其他问题。

    1、当 CS 在  高电平周期后以0.25s 下降时、A/D 转换完成、我们 获得了更新的信息。

       之后、当 CS 再次上升时、A/D 转换会很快恢复。 我们要确认

       可以通过 CS 控制重新启动 A/D 转换、而无需等待另一个0.25秒。

    2、如果 CS 周期超过640ms、会发生什么情况? 在这种情况下、它是否会影响数据的准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部有两个移位寄存器、用于存储温度信息。

    模数转换器在转换过程中使用一个模数转换器。 另一个由串行接口访问。 当 CS 为低电平时、第一个中的数据将不会传输到第二个。 当 CS 恢复为高电平时、数据可立即从第一个移位寄存器传输到第二个移位寄存器。

    此机制可确保在您描述的条件下不会丢失信息或准确性。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、如果 CS 在模数转换(低于0.25秒)期间降低为低电平、则第二个电阻器是更新为中间流继续数据还是 保留先前的数据?

    2根据我们的理解、CS = L 的周期不需要超过0.25秒。

    例如 、CS=H 为0.25sec、CS=L 为1.6us 允许的最短读取时间(100ns * 16位= 1.6us)是可以接受的。 这意味着外部控制器 可以每0.25s + 1.6us 获取最新数据。

    简而言之,A/D 转换器能否在 CS 的每个正边重新启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保留先前的数据。

    模数转换不受 CS 影响。 第二个移位寄存器的内容受 CS 的影响。

    谢谢、