This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/687993/awr1443boost-awr1443boost

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

我 有 一个 AWR1443升压 SDK 和一个 TSW1400原始数据采集板。  该电路板作为独立的雷达系统、开箱即用。 但是、我没有任何毫米波测试设备、我正在尝试描述汽车毫米波雷达信号的特征。  我是否可以通过一种简单的方法来查看接收 到的 FFT 来表征每帧的频率、频带宽度、线性调频脉冲速率和线性调频脉冲数。 如何在 Matlab 中收集数据并进行后期处理?

感谢你的所有帮助

Joe

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我已要求毫米波专家研究此问题、很快有人会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    带宽、线性调频脉冲速率、每帧线性调频脉冲数是配置的一部分。 您对此很熟悉吗?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >如何在 Matlab 中收集数据并进行后处理?

    请观看毫米波 SDK 中的 MMW 演示。  它每帧将选定的雷达数据输出到"数据"UART 端口。  该格式在演示的 html 文档中介绍。  您可以修改代码以输出所需的内容并将其馈送至 Matlab。  在此 文件中查找函数 MmwDemo_transmitProcededOutput:

    C:\ti\mmwave_sdk_01_02_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\main.c