This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:传感线性调频脉冲参数

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/687149/awr1642-sensing-chirp-parameters

器件型号:AWR1642

您好、E2E 社区、

我有两个 AWR1642评估板、我们将它们称为 R1和 R2。 我想对 R2进行编程、这样、如果 R1指向 R2、R2就能够找出 R1传输的线性调频脉冲的线性调频脉冲参数。 这是可能的吗? 如果是、您将如何实现它?

Raashid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是不可能的。

    您的目标应用是什么?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在开发一个可以欺骗雷达空间中的物体的平台。 为此、我想我会感应另一个雷达(R1)的线性调频脉冲、从 R2发送类似的线性调频脉冲以与 R1的响应线性调频脉冲相混。 这是为了测试一些当前可用的物体检测算法。

    Raashid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无法检测另一个板的线性调频脉冲参数

    谢谢你
    Cesar