This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:它是否会检测到距离为50cm 的1mm 铝线?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/686118/awr1642-will-it-detect-a-1mm-aluminium-wire-at-a-distance-of-50-cm

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他部件:AWR1443BOOST

您好!

您是否认为 AWR1642 能够检测到距离为50cm 的1mm 铝线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    虽然尚未发布任何内容、但我们已经做了许多实验来确认可以进行线缆检测。 我建议订购 AWR1642BOOST 或 AWR1443BOOST 进行评估。


    谢谢、
    Akash