This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01EVM:闪烁 LED 示例

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01EVM, UNIFLASH, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/732691/lmt01evm-blink-led-example

器件型号:LMT01EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

您好!

我在没有选择固件文件的情况下使用"Blink LED Example"进行了固件升级。 现在、计算机无法识别设备。 我应该如何解决此问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Van:

    您使用的固件升级工具希望 MSP430 USB 器件处于 USB BSL 模式下才能工作。 在 USB 连接之前、您可以通过将 PUR 引脚绑定到电源来强制 MSP430在 USB BSL 模式下启动。 这通常通过按住 BSL 按钮来实现、但 LMT01EVM 未配备 BSL 按钮。 请参阅 MSP430 USB 硬件设计的第14页。 www.ti.com/.../slaa457a.pdf 工具在 USB BSL 模式下检测到器件后、您将能够刷写正确的文件。

    或者、如果您有一个 MSP 调试器或带有集成 MSP-FET 的 MSP LaunchPad、则可以将 LMT01EVM 接头 J4上的 SBWTCK 和 SBWTDIO 引脚连接到 MSP 调试器。 连接后、您可以使用 UniFlash 编写正确的固件文件。 有关 MSP 调试器的更多信息: www.ti.com/.../slau647l.pdf 在线 UniFlash http://dev.ti.com/uniflash 或离线 UniFlash www.ti.com/.../UNIFLASH

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。