This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TCAN1051的问题

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1, TCAN1042-Q1, TIDA-00629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/725462/questions-about-tcan1051

主题中讨论的其他器件:TCAN1051TCAN1051-Q1StrikeTCAN1042-Q1TIDA-00629

尊敬的技术支持团队:

我对 TCAN1051有一些疑问。

最大节点数是多少?   

2. VBUS 和 VCM 电压的含义是什么?

    如果您显示该图、我可以理解它。

3.驱动 CAN 总线的电流值(mA)如何?

 TCAN1051是否具有热插拔功能?

     当 TCAN1051在上电期间与 CAN 总线分离时、 是否可以断开收发器?  

5."iOS (ss_DOM)"规范的含义是什么?

    这是否意味着 CANL 和 GND 之间存在短路?

6."iOS (ss_REC)"规范的含义是什么?

    这是否意味 着 CANH 和 CANL 短路?

7.我想知道从  TXD 到 RXD (显性)的传播延迟。

   "tpLD+tpDL"是否意味着这一点?

8.我想知道从  TXD 到 RXD 的传播延迟(隐性)。

    "tpHR+tpRH"是否意味着这一点?

9.关于 「7.2 ESD 振荡」的问题,该规格是否显示没有 R 和 C 等外部部件?

    尤其是、"  IEC61000-4-4的±4000V"是否意味着为  CANH 和 CANL 引脚提供电压的测试?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    "最大节点数是多少?"

    在 CAN 网络中、实际的节点数量限制通常是使用的接线拓扑(残桩节点的长度/数量、寄生电容负载等)造成的。 但是、可以根据收发器规格计算不存在布线问题时的理论最大值。 TCAN1051-Q1的最小差分输入电阻为30kOhm、其输出驱动器可驱动低至50欧姆的负载阻抗。 因此、最多可将100个 TCAN1051-Q1器件放置在采用双路120 Ω 终端的总线上、同时仍可满足 ISO 11898-2标准的要求。

    " VBUS 和 VCM 电压的含义是什么?"

    这些术语相似、但 VBUS 指的是 CANH 或 CANL 上的电压、而 VCM 指的是 CANH 和 CANL 之间的平均电压。

    "如何驱动 CAN 总线线路的电流值(mA)?"

    通常、驱动器的差分输出略高于2V、CAN 总线的负载阻抗为60欧姆。 因此、驱动器提供的典型电流约为33mA。 根据数据表中的输出电压规格、可以同样地找到最小/最大值。

    "TCAN1051是否具有热插拔功能?"

    是的、总线 I/O 在完全通电前处于高阻抗状态、并且在加电时不会产生毛刺脉冲。

    '当 TCAN1051在加电期间与 CAN 总线分离时、是否可以断开收发器?'

    我不会期望这会损坏器件。 只要未超过绝对最大额定值、就不应发生损坏。

    "'iOS (ss_DOM)'规范的含义"

    这是当 TXD 输入为低电平(显性)且存在故障情况时流入 CANH 或 CANL 的电流、该故障会导致这些引脚之间短路和电源电压。 短路电压范围在规格的"测试条件"列中给出。

    "这是否意味着 CANL 和 GND 之间存在短路?"

    该规格涵盖了这种情况、但 CANL 接地短路时的实际电流将接近0mA。 (这是因为 CANL 是一个下拉驱动器、它会尝试将信号拉至接地。) 当 CANH 接地短路或 CANL 短接至更大的正电压时、电流会更高。

    "'iOS (ss_REC)'规范的含义"

    这与 IOS (ss_DOM)相同、但在隐性状态(TXD 输入保持高电平)下测量。 在这种状态下、电流要小得多、因为它不是由 CAN 驱动器强力驱动。

    "我想知道从 TXD 到 RXD (显性)的传播延迟。"

    这是 tPROP (LOOP1)参数。

    "我想知道从 TXD 到 RXD (隐性)的传播延迟。"

    这是 tPROP (LOOP2)参数。

    "关于「7.2 ESD 振荡」的问题,该规格是否显示没有 R 和 C 等外部部件?"

    对于大多数规格、该值是在 CAN 总线上未安装任何组件的情况下、并且 IC 通过短 PCB 走线施加 ESD 冲击而承受应力。 一个例外是 SAE J2962-2 ESD 测试;这是使用一个测试模块进行评估的、此测试模块具有从每个 CAN 线路到接地的额外100pF 电容。

    "特别是、" IEC61000-4-4的±4000V "是否意味着为 CANH 和 CANL 引脚提供电压的测试?"

    否、在本例中、+/- 4kV 脉冲被施加到电容钳位上(符合电气快速瞬态测试的 IEC 61000-4-4标准)、然后电容钳位将噪声耦合到 CANH 和 CANL 信号所用的导线上。 这与射频噪声抗扰度测试类似;您可以在以下博客中阅读有关该测试的更多信息: e2e.ti.com/.../what-is-an-eft。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MAX、

    感谢你的答复。

    >驱动器的差分输出通常略高于2V,CAN 总线的负载阻抗为60欧姆。

    >因此,驱动器提供的典型电流约为33mA。

    >根据数据表中的输出电压规格,可以同样地找到最小/最大值。

      是否符合以下驱动器差分输出规格?

    在我的实际拓扑中,具有60Ω Ω 终端的 TX 30kΩ x 节点的 R (ID)。

    因此、我猜实际阻抗将低于60Ω Ω。

     50Ω 50Ω、如果差分电压为2V 且阻抗为 Ω、则2V/Δ L=40mA?

    它的计算是否正确?

    ■其他问题

    10. CANH 和 CANL 是否需要使用可 变 电阻器等 ESD 保护?

       目标 ESD 测试如下

        ・JISC61000-4-5 1kV

    ・JISC61000-4-6 10Vrms


    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDD、

    是的、您的计算是正确的。 不过、请注意、要计算可能的最大电流、还必须使用最大电压。 在这种情况下、电压为3V。50 Ω 负载上的3V 电压对应于60mA 的电流。

    我们已根据 IEC 61000-4-6要求对该器件进行了测试(JIS C 61000-4-6是基于此标准的日本标准)、并且无需其他组件即可通过测试。 您可以在此主题中找到结果:

    e2e.ti.com/.../1955364

    但是、该器件的设计不能承受 JIS C 61000-4-5浪涌脉冲。 它无需外部组件即可通过1kV 电平、但我建议您务必评估这一点。 您可能希望设计一个 PCB 来支持额外的保护组件、以便在事实证明不需要时可以将其卸载。

    有关可与 TCAN1042-Q1搭配使用以提供更高级别的 IEC 61000-4-5保护的不同保护组件的参考、您可以查看此参考设计:

    www.ti.com/.../TIDA-00629

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MAX、

    感谢你的答复。
    我理解您的答案。
    但是,我想确认热插拔

    >"TCAN1051是否具有热插拔功能?"
    >是的,总线 I/O 在完全通电之前处于高阻抗状态,并且在加电时不会产生干扰。
    >"当 TCAN1051在加电期间与 CAN 总线分离时、是否可以断开收发器?"
    >我不会期望这会损坏设备。 只要未超过绝对最大额定值,就不应发生损坏。

    TCAN1051可支持热插拔的参数是什么?
    您能否显示页面或章节?

    请注意、
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个与此相关的参数。  一个是 UVVCC 阈值、该阈值允许器件在未完全通电时以可预测的方式运行(在数据表中描述为"保护模式")。  数据表的第9.3.3节对此进行了进一步说明。  另一个重要特性是、在这种保护模式下、流入器件的泄漏电流非常低、这意味着未供电的收发器不会加载 CAN 总线。  这由 Ilkg (off)规范指示、并在第9.3.4节中进行了进一步详细介绍。

    请告诉我这是否不清楚、或者您有其他问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MAX、

    我还有其他有关 TIDA-00629的问题。

    ① IEC61000-4-5
    第13页的 IEC 表6显示、TVS 的 IEC 浪涌(kV)仅为±2kV。
    但是、第21页的表13显示、仅 TVS 的结果(±2kV)显示失败。
    这是否意味着在±1kv 前正常?
    在仅 TVS 时、用于测试的 IEC61000-4-5波形是否为1kV (1.2/50us)?

    ② SM712 (TVS)仅在原理图(6591659)上使用1-3引脚。 为什么?
    CANH 侧和 CANHL 上使用两个 SM712。 原因是什么?
    为什么该原理图使用 R7和 R12 (49.9Ω)?

    此致、
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    这是一个很好的发现、我认为这可能是我们文档中的错误。 第21页上的测试结果表明在2kV 下发生了故障、因此第13页总结中报告的最大通过电平应为1kV。 很抱歉造成混淆。

    在这种情况下、仅使用了 SM712的引脚1-3、以便在需要时、同一 PCB 能够适应单(而不是双)配置中的其他 TVS 二极管。 原理图中每个网使用两个、以便灵活放置(即共模扼流圈之前或之后)、而不是同时组装两个。

    此致、
    最大