This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:1642的最大采样率是多少?

Guru**** 1958105 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/731621/awr1642-what-is-the-maximum-sample-rate-of-1642

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

当 ADC 处于复数1x 模式时,最大采样率为6.25MHz,对吧?  

但我们发现、当我们使用 DCA1000+1642获取原始数据,我们可以设置 ADC 采样率= 10000ksps,为什么? 设备是否正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lu、

    您拥有哪个版本的 AWR1642、ES1.0或 ES2.0?

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kaushal
    感谢您的回复。我们的版本是 ES1.0、有什么不同吗? 支持不同的采样率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lu、

    ES1.0仅用于评估、可以启用更高的采样率、但可能无法完全正常工作。 建议您使用文档中提到的6.25msps 采样率。

    AWR1243等其他 TI 毫米波传感器支持高达18.75msps 的采样率。

    此致、
    Kaushal
x 出现错误。请重试或与管理员联系。