This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MMWAVE-STUDIO:有关 MMWAVE-STUDIO GUI 和 DCA1000EVM 的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/731818/ccs-mmwave-studio-question-on-mmwave-studio-gui-and-dca1000evm

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用 MMWAVE-STUDIO 和 DCA1000EVM 来捕获数据、但 我无法 使.lua 文件使用 我需要的参数。我想创建一个.lua 文件、如 DataCaptureDemo_xWR.lua。

有人可以帮帮我吗?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要捕获哪种类型的数据?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我想通过连接 IWR1443和 DCA1000来捕获 IWR1443接收到的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵您好!

    创建 lua 脚本的一些提示:
    -使用 DataCaptureDemo_xWR.lua 作为模板。 这说明了所需的最小 lua 命令。
    -要了解演示脚本中的函数调用、您可以查看 mmWave Studio 的所有可用 LUA 命令、也可以打开 Lua Shell 并键入 help ar1或 help ar1。
    示例:
    帮助 AR1.LVDSLaneConfig
    int32 ar1.LVDSLaneConfig (uint16 laneFrmtCfg、uint16 lane1En、uint16 lane2En、uint16 lane3En、uint16 lane4En、 uint16 msbFst、uint16 pktEndPls、uint16 crcEn)- LVDSLaneConfig API 定义器件数据格式配置
    _i_ uint16 laneFrmtCfg -雷达 ADC 输出位格式配置
    _i_ uint16 lane1En - Rx1通道启用
    _i_ uint16 lane2En - Rx2通道启用
    _i_ uint16 lane3En - Rx3通道启用
    _i_ uint16 lane4En - RX4通道启用
    _i_ uint16 msbFst -数据接收格式类型
    _i_ uint16 pktEndPls -数据包结束脉冲
    _i_ uint16 CrcEn - CRC 使能

    我建议遵循的流程是通过 GUI 点击使用 mmWave Studio -确保您可以根据需要手动捕获数据。 然后、要制作脚本、请注意、每次"设置"配置(如线性调频脉冲配置文件)时、底部的控制台窗口将打印 lua 命令。 然后可以复制所有 lua 命令并替换模板 lua 脚本中的匹配命令。

    Amanda