This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001是否有 Raspberry PI 代码示例?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/732157/opt3001-is-there-example-raspberry-pi-code-for-the-opt3001

器件型号:OPT3001

我的朋友和一般的编程/编码经验有限、但我们尝试对 该传感器进行编程、以便协同工作以完成项目。 是否可以提供任何提示、例如使用什么编码程序以及如何对此传感器进行编码的简要示例? 我们非常感谢这种帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这似乎不是 OPT3001特有的问题、而是 Raspberry PI、对吧? 如果是、我建议您在 Google 上查看 Raspberry PI 教程。 这将为您提供入门所需的信息。

    最棒的

    Alex