This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:Vout_PA 内部 LDO 电压

Guru**** 1957125 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/731439/awr1642-vout_pa-internal-ldo-voltage

器件型号:AWR1642

大家好、

我有一个问题、在原始1.0 AWR1642BOOST 上、我在0V 直流电压下测量该值(VOUT_PA、焊球 A2和 B2)。  在1.1和2.0上、我测量的是0.94V 直流电压。  数据表指定这是1.3V 信号或1.0V 信号。

这是内部 LDO 的输出、它在6%之内、但这似乎有点奇怪。

规格是否会因此而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正与硬件团队合作、为您提供答案

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    当您为电路板通电时、如果 RF 未加电、则 VOUT_PA 输出上的电压将为0V。 一旦 RF 被加电、您将在内部 LDO 输出上看到0.94V。 这与您拥有的 AWR1642BOOST 版本无关。

    VOUT_PA 输出永远不会为1.3V、1.3V 是指 RF1和 RF2引脚上的内部 LDO 输入电源电压。 数据表有点混乱、因为表5-1中提到 VOUT_LDO 输出作为1.3V 电源上的相关 IO。 然而、1.3V 是输入、1.0V 是输出(VOUT_PA)。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Adrian。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。