This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询 AWR/IWR1443/1642

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/731456/query-on-awr-iwr1443-1642

主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642

您好!  

期待获得 AWR/IWR1443/1642BOOST EVM 雷达传感器。 经过长时间的研究, 我了解到将14**系列与16**系列区别开来的主要特点。  

我非常希望获得 AWR/IWR1443 EVM 提供的方位角/仰角信息、但在我看来、与1642相比、该器件似乎缺少更高级应用的处理能力。  

我的问题是、

1) 1)为了更高级的研究目的、我应该获得哪些器件?!  

2)是否有任何扩展板(例如,dca1000?) 这可能会补偿 AWR/IWR1443中缺少 DSP 的情况。  

3) 3)为 AWR 提供的示例/演示是否能够在 IWR 板上运行、1443和1642系列之间是否发生了同样的情况?

谢谢、  

J.Reis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    答案1
    我们建议使用 IWR1642、因为它包含 DSP 并提供更大的灵活性


    答案2
    DCA1000用于原始传感器数据采集、随后将在 MATLAB 中进行处理。 它不能补偿 DSP 的缺乏

    答案3
    是的、在 AWR 上运行的演示将在 IWR 上运行。 xWR1443的演示将不会在 xWR1642上运行

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    因此、很清楚、如果我想运行小型程序/算法、可以在1642中为 DSP 设计这些程序/算法、或者在1443中使用硬件加速器。 但是、对于更复杂和繁重的计算、建议使用 DCA1000提取数据并在 MATLAB 中进行处理。 我对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是真的、

    DCA1000卡通常用于捕获原始数据以在 MATLAB 中开发算法。 MATLAB 开发完成后、该算法通常在目标、DSP 或 HWA 上执行。 然后、该算法在目标上独立运行。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、
    因此、始终建议获取升压 EVM 和 DCA1000。 对吧?
    很抱歉出现所有问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要升压 EVM。

    仅当您计划捕获原始数据时才需要 DCA1000

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 最后、MMWAVE-DEVPACK 在数据采集方面的表现与 DCA1000类似?
    尽快下单、只是尝试了解我是否应该使用 DCA1000或毫米波电池组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、对于数据采集、您将需要 DCA1000

    使用 DCA1000进行数据采集时不需要 DEVPACK

    谢谢你
    Cesar