This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:使用 mmWave Studio GUI 的具有 IWR1443的 DCA1000

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/731673/mmwave-studio-dca1000-with-iwr1443-using-mmwave-studio-gui

器件型号:MMWAVE-STUDIO

Michelle 您好!

我们参考以下 E2E 试用了 MATLAB。

e2e.ti.com/.../710412 
e2e.ti.com/.../711540 

在 Lua Shell 中执行 RSTD.NetStart 之后、我们在 MATLAB 中执行了 RSTD_Interface_Example.m。

它似乎失败了。 根据日志文件连接 (RadarAPI) 、似乎已失败。

我们已连接日志文件。

问题1:您是否有任何改进或想法?

 我们无法读取 e2e 以上的所有 e2e 应答屏幕。 我们只能读取直到"此线程已锁定"。

问题2:您可以通过 PDF 或 HTML 向所有 e2e 答案发送电子邮件吗?

此致、

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitsiharu、

    e2e 票证被锁定、这意味着其他人无法向其添加注释、但它不会阻止人们查看。 如果需要、您仍可以使用底部的向上/向下滚动和使用按钮来翻页。

    为了节省您的时间、以下是这些 e2e 门票的关键点。 此问题与一个错误有关、可通过替换 C:\ti\mmWave_studio 下的 mmWaveStudio.exe.config 来修复该错误:\ti\mmWaveStudio_01_00_00_00\mmWaveStudio\Runtime。 更正后的文件随附在 heree2e.ti.com/.../7357.mmWaveStudioConfigUpdate.7z 上

    如果您仍有问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Michelle