This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:为 AWR1443BOOST 启用 WLAN

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, MMWAVE-SDK, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/726758/awr1443boost-enable-wlan-for-the-awr1443boost

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDKCC3220SF

尊敬的先生或女士:

我们有2个器件1) AWR1443BOOST 2) SimpleLink Wi-Fi CC3220SF-LauchXL Launchpad。 我们可以将两个器件分别与 PC 相连。 我们希望使用20引脚 LaunchPad 连接器(J5和 J6)连接这两个器件、并通过 Wi-Fi 连接使用我们的 PC/智能手机运行它们。 我们希望您帮助解决此问题、并向我们提供合适的文档。

提前感谢

此致、

Elena Euken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maria、

    AWR1443BOOST 与 launchpad 兼容。
    您是否打算通过连接两个板来使用 UART?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu 先生、您好!
    感谢您的支持。 n´t、我们不打算使用 UART 接口。 具有 SimpleLink Wi-Fi CC3220SF-LauchXL 的 AWR1443BOOST 必须一起安装在小型汽车中。
    板的控制和距离、角度等测量必须放在平板电脑或手机或 PC 上、放在桌子上。 可能吗?? 您能推荐合适的纸张、配置等吗
    此致、

    Elena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Elena、

    您可以将 AWR1443BOOST 连接到 PC、然后对其进行配置、以提供可使用 MMWAVE-DEMO-VISUALIZER 在 PC 上可视化的目标数据。

    请参阅 MMWAVE-SDK (版本1.2.0.5)用户指南,并按照说明在 AWR1443BOOST 上运行 MMW 演示。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghu:

    我打算 无线使用 AWR1443BOOST 雷达。 因此、我购买了 SimpleLink Wi-Fi CC3220SF-LauchXL Launchpad。 借助20引脚连接器(J5和 J6)、我将 AWR1443BOOST 雷达模块连接到 SimpleLink Wi-Fi CC3220SF-LauchXL Launchpad。 如前所述、我打算无线使用雷达模块、并希望使用智能手机/平板电脑操作雷达、智能手机/平板电脑将以无线方式向 Wi-Fi Launchpad 发送命令、而连接的雷达模块将接收命令并执行所需任务。 是否有任何有关此类使用的合适文档?

    提前感谢、

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将此主题移至 WiFi 论坛以获得他们的帮助

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前没有任何有关如何将 xWR 异常连接到 WiFi 的示例

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cesar 先生:

    感谢您的回答。 关于您的回应、我有一些问题。
    1) 1)请告诉我、缺少将 AWR1443BOOST 连接到 Wifi 的示例的原因是什么。 是不是因为硬件或软件问题?
    2) 2)如果这是软件问题、我们可以尝试使用 AWR1443BOOST 的代码通过 WiFi 模块 CC3220SF 来启用 WLAN。 两个模块(传感器和 WIFI)均可通过 J5和 J6进行连接。 是n´t 它吗??

    提前感谢

    此致、

    Elena Euken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的客户尚未关注将 WLAN 与 xWRxxxx 器件连接。 这就是我们没有开发任何演示的原因。

    我们没有发现任何软件或硬件挑战。

    如 xWR1443BOOST EVM UG 中所述,具有 “与微控制器(MCU) LaunchpadTm开发套件直接连接”。

    因此、您应该能够连接 LaunchPad

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar 先生、您好!

    我们已经连接了两个模块(传感器和 wifi)、并且为 AWR14xx 传感器供电、并将传感器连接到计算机。 它n`t 了。 传感器的n´t LED 没有亮起。 n´t 将 Wifi 模块连接到计算机、因为我们宣称传感器为 Wifi 提供3.3V 电压。 请帮帮我们。

    此致、

    Elena