This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:使用 mmWave Studio GUI 的具有 IWR1443的 DCA1000

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/730545/mmwave-studio-dca1000-with-iwr1443-using-mmwave-studio-gui

器件型号:MMWAVE-STUDIO

大家好、

我们在 mmWave Studio GUI 用户指南第51页上完成了"通过 Matlab 控制 mmWaveStudio "操作。

但错误按摩器显示 ErrStatus=10061。 我们应该在 mmWave Studio GUI connectio 选项卡中连接板控制、SPI 连接还是其他设备?

请给我们一些意见。

此致、

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Misuharu、

    我认为您仍然需要按 SETUP (设置)(1)和 Connection (连接)(2)。 您可以使用 Matlab 代码调用 Lua 脚本、但这不包括前两个步骤。

    此外、请确保您看到以下用于更新文件的 e2e 票证以避免错误:
    e2e.ti.com/.../710412
    e2e.ti.com/.../711540 (解决方案)

    谢谢、此致、
    Michelle