This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:为什么 IWR1443BOOST 比 IWR1443本身贵得离谱?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/730507/iwr1443boost-why-is-iwr1443boost-is-outrageously-more-expensive-than-iwr1443-itself

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

大家好、我知道这不是一个技术问题、但无论如何我都会射门。

我对毫米波传感器感兴趣并检查了价格。 IWR1443本身的价格是30美元、但我对电子方面不了解、因此我无法准备使用芯片的电路。 我检查了评估模块 IWR1443BOOST、发现价格高达300$。 我当时买了几个 LaunchPad、它们的价格从未比上面的处理器贵。 此定价的理由是什么? 它可以防止业余爱好者诚实地试用传感器。 与芯片本身相比、EVM 看起来甚至不那么复杂。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    毫米波传感器的实现需要一个天线尺寸容差为0.001英寸的射频布局以及用于电路射频走线的特殊射频层压材料。 Tiva 处理器、毫米波传感器、QSPI 闪存、CAN 收发器和低电压电源的组合是主要因素。

    如果您想构建自己的模块、请在 TI 网站的毫米波传感器升压部分下发布原理图、布局、物料清单和电路板设计。

    TI 网站上列出了第三方提供的毫米波技术的汽车和工业应用、D3 Engineering、SRS 技术。

    如果您查看 E2E 论坛、有大学(爱达荷州立大学)正在研究构建子系统、您可以联系他们。

    抱歉、我无法回答您的定价问题、我是一名应用工程师。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一段给我一个模糊的想法,即为什么它可能是什么,尽管它不保密,但我想知道,如果仅仅是技术困难才是造成价格的原因。 感谢您提出备选方案、我一定会检查这些方案。