This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:mmWaveSDK 2.0 QSPIFlash makefile

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/729176/awr1642-mmwavesdk-2-0-qspiflash-makefile

器件型号:AWR1642

你(们)好

   我将使用 AWR1642升压。 我板上的 QSPI 闪存是 Macronix、因此默认的 QSPI 闪存驱动程序不起作用。 它使用 Spansion 部分进行断言。 我检查了.mk 文件并将 qspiflash_device_macronix.c 添加到 makefile。 但是、当我使用 nmake.exe 在 drivers\qspiflash 中创建 makefile 时。 事实证明存在错误:

./../common/mmwave_sdk.mk (19):致命错误 U1036语法错误:'='左侧太多

如何修复该错误、或者是否有其他方法可以生成 makefile?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 SDK 2.0.04、则在 qspiflashlib.mak 文件中执行以下更改以启用 Macronix QSPI 驱动程序

    #QSPIFLASH_DRV_Sources += qspiflash_device_Spanion.c

    #以下闪存器件用于参考、未经测试。
    # QSPIFLASH_DRV_Sources += qspiflash_device_mic.c
    QSPIFLASH_DRV_Sources += qspiflash_device_macronix.c

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经完成了这一操作、但是在我更改了 qspiflashlib.mak 后、如何重建库? 我使用 nmake.exe 创建了库、但在加载./../common/mmwave_sdk.mk.时出错
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您在 Windows 操作系统上构建、则命令为"gmake drv"以构建驱动程序库。

    有关构建驱动程序和应用程序的更多信息、请参阅毫米波 SDK 用户指南。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我明白了。