This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:实时图像处理支持

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/726509/awr1443-real-time-image-processing-support

器件型号:AWR1443

您好!  

我想将实时图像处理融合与 AWR1443结合使用、请建议使用经济实惠的控制器来实现这一目的! Beagle Bone Black 能否处理此类任务?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您计划从 awr1443输出什么数据速率?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我不确定数据速率应该是多少、根据您的看法、只有毫米波才能实现实时场景的最佳数据速率。 请帮助先生。

    谢谢、

    Shubham Shivalkar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请首先运行毫米波 SDK OOB 演示。 请查看演示以了解输出数据的类型。

    此演示使用 UART 接口。

    如果需要更高的数据速率、也可以使用 SPI。 但是、您必须修改演示代码以支持 SPI 输出

    谢谢你
    Cesar