This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:用于30m config 的 IWR1642 Pplcount GUI ...IWR1642 ES1.0硬件

Guru**** 1990655 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/697444/iwr1642-iwr1642-pplcount-gui-for-30m-config-iwr1642-es1-0-hardware

器件型号:IWR1642

您好!

IWR1642硬件版本为"ES1.0"、必须将图像流量监控演示软件加载到器件上

但"mmwave_isdustrial_toolbox_2_4_0/labs/lab0013_traffics_monitoring_16xx/prebuild_binaries/traffics_monitoring_16xx_lab.bin"无法加载到 ES1.0硬件中、

所以,

问题1.我能否使用 MMWAVE_ISDUSTRAL_TOWITH_2_3_0图像(交通监控演示软件),然后运行 pplcount_gui.exe、selet Outdoor30m.cfg 来测试远距离室外(30M)测试?  

Q2.I 已经看到 Outdoor30m.cfg 添加了新参数 comRangeBiasAndRxChanPhase,该参数可以在(ES1.0 handware& mmwave_isdustrial_toolbox_2_3_0 image (交通监控演示软件))中使用?

谢谢

/Melvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melvin、

    RE Q1)工业工具箱版本2.3.0中的交通监控演示与 ES1.0兼容。 要下载以前的版本、请按照此处链接的 Resource Explorer 登录页面上的说明进行操作(滚动到底部):  

    Q2)您可以尝试使用 GUI 进行交通监控。 只需使用该 GUI 加载 outdoor30m.cfg 即可。 PPL 计数 GUI 不能与 TM 二进制文件配合使用。 补偿不是新的、可与 TM 软件配合使用。

    谢谢、

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 Q2) PPL 计数 GUI 不能使用 TM 二进制文件? 但是我看到了您的文档“人员跟踪和计数应用程序”,Outdoor30m.cfg 是 Chrip 5,“负载监控演示软件”是“平均值”吗? TM 二进制文件或...其他? 下面是您的文档的副本。

    dev.ti.com/.../

    步骤3:人员跟踪和计数演示配置文件

      在针对特定距离、距离分辨率、速度和速度分辨率的线性调频脉冲配置到达后、需要完成跟踪器定制/调优。  有关 定制的更多详细信息、请参阅 人员计数定制指南。

    下面给出了为 会议室、带隔间和过道的办公空间、电梯、大厅和室外等环境设计和调整的五种线性调频脉冲配置示例。 每种配置都更改了 Scenery 参数以正确定义环境。 其他参数、例如累积 SNR 阈值和点阈 值、已经过调整、以便根据目标环境中预期点云的特性更好地检测人员。 这将使客户能够非常快速地获得所需的演示。 但是、这些可能仍需要进行调整、以在您的环境中实现最佳性能。

    线性调频脉冲1至4将与人员计数演示正常配合使用。  当人员计数设置 GUI 启动时、您可以浏览并选择这些配置。  线性调频脉冲5的使用方式必须不同:

    1. 将交通监控演示软件加载到设备上。
    2. 使用人员计数 GUI 与器件连接。
    3. 加载远距离室外配置
    4. 启动演示可视化工具

    ----------------------------------------------------------------------

    另一个问题、

    问:我的硬件是 IWR1642 ES1.0版本。 ,如果我想安装 Outdoor30m.cfg,我该怎么做?

       负载流量监控演示软件、(mmWave_industrial_toolbox_2_3_0\labs\lab0013_traffics_monitoring_16xx\prebuild_binaries\traffic_monitoring_16xx_lab.bin

       运行人员计数 GUI (TI mmwave\mmwave_industrial_toolbox_2_3_0\labs\lab0011-pplcount\lab0011_pplcount_quickstart\pplcount_GUI.exe)

       3选择 Outdoor30m.cfg

       4.启动演示可视化工具。

    或者我必须购买 ES2.0硬件?

    谢谢。

    /Melvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Melvin、

    远距离线性调频脉冲配置已更新50米范围、并与交通监控演示软件兼容。 请使用更新的版本和所述的步骤。

    dev.ti.com/.../

    最棒的
    Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已经测试了 TI 发布的新配置,但仍然有一些问题,下面是链接,请提供帮助
    e2e.ti.com/.../2597530


    谢谢
    /Melvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题、因为您已打开另一个主题。

    此致、
    Justin