This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MMWAVE-SDK:mmWave SDK 不会出现在 Linux 上安装的#39;t

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/697320/linux-mmwave-sdk-mmwave-sdk-doesn-t-appear-to-install-on-linux

器件型号:MMWAVE-SDK

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试在 kubuntu 18.04上安装毫米波 SDK。  

当我运行 bin 文件时、他们询问我要安装的路径和组件

安装开始、但在某个特定点后、它会卡住、不会发生任何情况

我们将感谢您的任何帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    例如、是否可以在较旧的 Ubuntu 16.04上尝试此操作?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很遗憾、我没有使用较旧版本的 Ubuntu。 18.04问题是否无法解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    安装未使用此版本进行测试

    请阅读发行说明。 仅在14.04和16.04上进行了测试

    我现在将关闭此主题。

    如果您有新问题、请开始新主题

    谢谢你
    Cesar