This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OPT8241:通过 cmake 在 Win7中为 OPT8241 CDK 评估模块构建了一个项目

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/703665/ccs-opt8241-built-a-project-for-opt8241-cdk-evaluation-module-by-cmake-in-win7

器件型号:OPT8241

工具/软件:Code Composer Studio

您好 Suramya、

根据你的建议,我修正了先前的问题。

但我遇到了新的挑战。 请您再帮我看附件。

非常感谢!

Jarod

e2e.ti.com/.../project-issue2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jarod,

    正如我之前所说的、该代码不适用于 Windows。 它是在 Linux 中构建和测试的。 我们不打算将其移植到 Windows、因为这只是一个示例代码。

    以下是我的评论:
    1) 1)您需要为 Windows 构建 VoxelSDK。 请参阅 :github.com/.../voxelsdk。 由于您使用 VS2015进行构建、因此您必须自己构建。 将其添加到环境变量中的"Path"变量中。 请参阅 github.com/.../Build-from-source-on-Windows 上的"运行 SDK 程序"

    2) 2)已放置的 cmake 标志仅适用于 Linux。 您可以参考 VoxelSDK (github.com/.../CMakeLists.txt)中的 CMakeLists.txt 来设置正确的标志。

    3) 3)您不必构建 OPENNI 和 RSSDK。

    同样、Windows 不支持此构建、因此我们不知道设置这些设置是否起作用。

    Suramya