This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OPT8241:通过 cmake 在 Win7中为 OPT8241 CDK 评估模块构建了一个项目

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/702799/ccs-opt8241-built-a-project-for-opt8241-cdk-evaluation-module-by-cmake-in-win7

器件型号:OPT8241

工具/软件:Code Composer Studio

e2e.ti.com/.../project-issue.pdfHello、

我想在 Win7环境中使用 cmake 工具为 OPT8241 CDK 评估模块使用 Bulid A DemoApplication (Tintin、hand_tracking)项目。

但我遇到了一个问题、请参阅附件中的详细信息。

您能给我一些解决问题的建议吗?

谢谢!

Jarod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarod、

    我看到您正在使用 VS 2015进行编译。 由 VoxelSDK 提供的 PCL 库是使用 VS2013编译的。 请使用 VS2013编译 voxelSDK。

    如果您没有正确版本的 Visual Studio、请从以下链接下载 PCL 1.8.1:
    github.com/.../releases。这应该会消除该错误。

    请注意、这些演示应用程序是在 Ubuntu 中创建的、未在 Windows 中进行测试。 您可能必须在 CMakeLists.txt 文件中进行更改。 目前、我们不支持这些演示应用程序的 Windows、因此您必须自行将项目移植到 Windows。

    Suramya