This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:IWR1642:使用 CCS 对 IWR1642进行编程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/701166/iwr1642-iwr1642-programming-iwr1642-with-ccs

器件型号:IWR1642

尊敬的 TI 团队:

我正在使用您的 IWR1642升压评估板。

目前、我使用的演示固件包含在您网站提供的 SDK 中。 到  目前为止一切都很好。

但是、我需要修改 MSS 演示固件、以便与我的应用相匹配。

 

我在 SDK 中找不到任何修改固件和对其进行编程的内容。 但是,我在 TI 的论坛上看到,一些成员使用 CCS 编译器。

 

因此、我尝试使用 CCS 来执行任务。 在这里,我已经尝试了几天,但没有成功:

-         我创建了一个新的 CCS 项目。

-         目标配置选项卡中的“Test Connection (测试连接)”良好。 因此、目标(IWR1642升压)连接良好。

-         我将演示 SDK 文件:库和源代码放在我的项目文件夹中。

但是         ,当我尝试编译时,我会遇到很多编译器错误。

 

在这一步中、我很困惑。 我不知道如何做得更多。 我假设有一个更简单的过程来修改和编程电路板。

 

请帮帮我。

 

我的问题是:

1- 是否可以修改(甚至稍微修改)演示 MSS 固件?

2- 如果是,我可以使用 CCS 编译器来执行此任务吗?

3 -您能否向我发送一些文档/教程/程序来帮助我?

 

非常感谢你的帮助。

 

此致、

克莱蒙特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可在毫米波 SDK 用户指南中找到使用 makefile 的构建说明。

    以下链接(在"Labs"->"mmWave SDK Demo - 16xx"下)中的 TI Resource Explorer 上还提供了预制 CCS 项目和使用 CCS 进行编译的说明

    TI 资源管理器上的毫米波工业工具箱:
    dev.ti.com/.../

    请注意以下有关 IWR1642BOOST EVM 版本的信息:

    -如果您的 IWR1642BOOST EVM 有"ES2.0"标签、则它只能与基于毫米波 SDK 2.0版或更高版本的软件配合使用、该软件在"工业工具箱"中包含所有基于 IWR1642的实验室的最新版本。
    -不带"ES2.0"标签的旧版 IWR1642BOOST EVM 具有需要毫米波 SDK 1.x 的 ES1.0器件 请查看"Labs overview"页面上的第二个表格、了解将与 IWR1642BOOST ES1.0 EVM 配合使用的先前工业工具箱版本。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI:

    我在 Resource Explorer 中找到 DSS 和 MSS 工程文件夹、并已将其导入到 CCS 环境中。 可以了。

    感谢你的帮助。

    此致、
    克莱蒙特。