请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241 主题中讨论的其他器件:OPT9221、
工具/软件:TI C/C++编译器
我有一个 OPT8241-CDK-EVM、但我不知道 如何对 TFC 芯片或 opt9221和 opt8241进行编程、这些芯片上有什么平台软件可以进行编程?
他们是否有我可以阅读的任何教程? 我想在不同的情况或应用中对芯片进行编程,也就是说我可以修改芯片的寄存器和参数以实现不同的功能。 在 Keil 软件中转移操作 ARM 似乎很像。
如果得到回复,我会很喜欢。